• TOP
  • メルマガ「NBKニュース」一覧

メルマガ「NBKニュース」一覧

2017年05月31日

スマートファクトリ化に!! IO-Link対応電動グリッパ

PCなどの操作端末からグリッパなどの末端機器まで一括で制御・管理。
品質・工程などの様々な情報を管理する先進的な工場にむけ、
IO-Linkは、今後日本でもさらなく拡大が見込まれます!!

2017年04月26日

盗難防止・セキュリティー対策に!! いたずら防止ねじ

通常の工具では,取りつけ・取りはずしができない「いたずら防止ねじ」に梅の花をイメージしたボタンボルトが登場!!
溝穴の中央にピンがついた特殊形状で、機器・装置の分解・いたずらを防止します。

2017年04月12日

IO-Link導入でこう変わる!! IO-Link対応電動グリッパ

インダストリー4.0を背景に注目を集めている「IO-Link」。
作業者が手動で行っていた温度管理やセンサ読み取りも、IO-Linkの双方向通信なら、末端機器から活動データを直接制御PCに送信。 工数削減や人員負担の軽減、生産性の向上が期待でき、今後日本でもさらなる拡大が見込まれます。

2017年03月01日

豊富なラインアップ!!「オイルレベルウインドウ/プラグ」

◆金属製・高耐久で豊富なサイズバリエーション!!
・豊富なねじサイズ。
・金属製のため、すぐれた耐久性。
・材質は、ステンレス、アルミ、真鍮から選択できます。
・オイルシールの材質により、耐熱温度を選択できます。

2017年02月15日

NBK特殊ねじの「解決力」とは?? (動画解説)

NBKの特殊ねじは「技術力」・「広い分野へ応用」・「技術の組み合わせ」によるSolutionで世界中のお客さまをサポート。
動画でわかりやすく解説します!!

2017年02月01日

「ねじのおはなし」第7話公開しました!

ねじの主な役割は、締めつけにより発生する軸力で物を締結することですが、実際の作業では軸力を直接監視することは困難なため、トルクレンチで締めつけトルクを管理し、それにより軸力を担保している方が多いと思います。しかし、ねじの締めつけ管理方法はそれ以外にもあります。そして、その中にはトルクレンチによる管理より軸力のばらつきが小さいものもあります。

2016年12月21日

設計者のための機械要素部品解説 ~ロックピン編~

ロックピンとは、頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。NBKは、操作しやすいノブタイプ・シンプルなボタンタイプなど、お客さまのニーズにあったロックピンをご提案します!!

2016年12月07日

設計者のための機械要素部品解説 ~カムレバー編~

ワンアクションで、すばやく簡単!!ねじの締めつけと解放に「カムレバー」カムレバーとは、工具を使用せず、レバーを上下してねじを締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品。締めつけと解放が多い箇所にオススメです!!

2016年11月30日

「ねじのおはなし」第6話公開しました!!

みなさんが使用するねじのほとんどは、鉄かステンレス製だと思います。
しかし、その他にも、おもしろい特長を持った、さまざまな材質のねじがあります。
もしかすると、それらは鉄やステンレスでは解決できないお客さまの
課題を解決してくれるかもしれません。

2016年09月14日

「ねじのおはなし」第5話公開しました!!

一言で「ステンレスねじ」と言っても、その鋼種はさまざまです。
SUS304やSUSXM7がステンレスねじでは一般的な鋼種ですが、
それ以外にも、錆びにくいだけじゃない、さまざまな特長を
もったステンレスねじがあります。
今日はネジゴンが、主にねじに使用されるステンレスをご紹介します。

2016年08月31日

設計者のための特殊ねじ解説 ~低頭ねじ編~

今さら聞けない!?「低頭ねじ」の役割や特長を分かりやすく解説!!
NBKの低頭ねじにはさまざまなバリエーションがあります。
専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ねじをご提案します!!

2016年08月03日

「ねじのおはなし」第4話公開しました!!

みなさん座金の役割はご存じでしょうか。
座面を傷つけないため?? ゆるみを防止するため??
昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?
今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。

2016年07月13日

「ねじのおはなし」第3話公開しました!!

ねじの表面処理といえば、四三酸化鉄皮膜(黒染め)やユニクロメッキなど耐蝕を目的としたものが思いつきますが、耐蝕性以外の特性を付与するねじの表面処理もあるのです。
今回は、そんな機能的なねじの表面処理をネジゴンが紹介します。

2016年07月06日

NBKブースでNo.1『考えるヒント2017』無料進呈中!!

『設計者のための考えるヒント』がリニューアルして登場!
先日開催の機械要素技術展で、当社ブースへお越しのお客さまの
約7割の方がお持ちいただき、早くも大好評です。

2016年06月29日

最大3°まで、座面の傾きを吸収!! 「球面座金」

「あっ、座面が傾いている・・・」
この状態での締めつけは、座面に偏った負荷がかかり座面への傷やねじの破断、
また、座面接触面積の減少によるゆるみなどの原因に。
こんなお悩みは、NBKの「球面座金」が解決します!!

2016年06月15日

「設計者のための動画ライブラリ」新作動画を追加!!

「設計者のための動画ライブラリ」に、新作動画を2本追加しました!!
液晶ディスプレイを機械装置に外付けしたいとお考えの方、
リニアガイドの送り方向の剛性改善が困難だとお悩みの方、必見です!!

2016年06月08日

「ねじのおはなし」第2話公開しました!!

ねじを扱っていると、さまざまな専門用語が出てきます。
わからない言葉が出てくるたびに参考書やインターネットで調べたりして、あっという間に時間がたってしまいますね。
今回は、ねじの専門用語の中でも特によく出てくる用語をネジゴンが解説します!!

2016年05月18日

動画でわかる!! 設計者のための動画ライブラリ公開!!

商品紹介や取りつけ方法・技術解説など、
すべての動画を集めた「動画ライブラリ」を公開しました!!
「3分間技術講座」ではお客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を
NBK社員が講師となり、わかりやすく解説しています。

2016年02月03日

設計者のための機械要素部品解説 ~取っ手編~

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。
NBKの取っ手は、取りつけ方法・形状・材質・色など、豊富なラインアップ。
お客さまのニーズに合わせた取っ手をご提案します!!

2016年01月27日

豊富なラインアップのインジケータ

インジケータとは「計数を表示する機械要素部品」です。
作業者の勘や感覚に頼ることなく段取りを容易に再現でき、作業の効率化・標準化に有効です。
材質・読み取り桁数・読み取り方向など豊富なラインアップ。

2015年09月16日

設計者のための機械要素部品解説 ~プランジャ編~

◆プランジャとは?
ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。
本体にスプリングを内蔵し、先端のボールまたはピンは荷重を与えると本体の内部に沈み込み、荷重が解けるとスプリングの力で元に戻ります。

2015年08月19日

設計者なら知っておきたい! クランピングスクリュー解説

クランピングスクリューとは?
ねじの推力を利用しワークの固定・位置決めをするための機械要素部品です。完全ボールによる点接触で、ワークを確実に固定。
先端のボール形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、
目的に応じて使いわけることができます。

2015年04月22日

いまさら聞けない? カップリング(軸継手)の種類と特長

新入社員の教育担当者の方、最適なカップリングを選定したい方、
取りつけ・メンテナンス担当者の方へ!

専門メーカ「NBK」より、カップリングの基本知識から特殊品・メンテナンス情報まで、ご案内します。

2015年03月25日

【新商品】クランプレバーに、あの新シリーズがついに登場!!

オールステンレス製の「クランプレバー」に新シリーズが登場。
電解研磨によりレバー表面を改質!!
美しい光沢に加え、緻密な不動態皮膜の形成により耐蝕性が高められています。
「食品機械」「医療機器」「半導体製造装置」などの用途に。

2015年02月12日

新発想「盗難防止ナット」登場!!

屋外構造物の盗難防止におすすめ! 新発想の「盗難防止ナット」。

取りつけは市販工具のみで可能、専用工具での作業が不要です!
「盗難防止効果」と「作業効率」を両立しました。

2015年02月04日

設計者のための“考えるヒント”

この小冊子では、お客さまの課題解決の“ヒント”となる技術情報を多数紹介!

NBK商品が解決した事例をまとめた、待望の小冊子です。
ぜひ、お手元に一冊! 皆さまの課題解決をお手伝いします!

2014年12月10日

【新商品】コンタミ対策に!! 新発想の「かじり防止ねじ」 その方法とは??

「潤滑剤」・「コンタミネーション」はNG・・・。
こんな環境下での“かじり・焼きつき”で,お困りではありませんか?

先週,開催の「SEMICON Japan 2014」にて,
初お披露目した新商品!
NBK独自の処理技術で表面を硬化させ,ねじのかじり・焼きつきを防止します。

2014年12月03日

SEMICON 出展中!半導体製造装置に必要な特殊ねじとは??

2014年12月3日(水)~5日(金)に東京ビッグサイトで開催の
「SEMICON Japan 2014」に出展しています。
真空・耐蝕性・耐熱性・非磁性・・・etc,
半導体製造装置に使用されている“特殊ねじ”を工程別にご紹介!

展示会プロデューサー,マーガレットの本年を締めくくる年内最後の展示会。
皆さまのご来場をお待ちしております。

2014年11月12日

静電気による工程トラブルの防止に!!導電性PEEKねじ

接触や摩擦によって生じる静電気の帯電・・・
ごみの吸着や電子部品の静電破壊,検査機の誤作動などトラブルの原因に。

静電気によるトラブルを防止する電気を通しやすい樹脂ねじ,
「導電性PEEKねじ」を標準化! その課題,NBKが解決!!

2014年10月29日

JIMTOF 開幕! 装置性能向上ができる新発想ブレーキとは?

2014年10月30日(木)~11月4日(火)に東京ビッグサイトで開催される
第27回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF2014)に出展します。
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構で,工作機械の装置性能向上に貢献します!
皆さまのご来場をお待ちしております。

2014年10月15日

Web展示会「2分でわかる,NBK商品のツボ!」を開催中!!

NBKの新企画!! NBKサイトにて,Web展示会を開催いたしました。
「機械要素技術展」や「東京国際包装展」にご来場いただけなかった方や
もう1度,出品物を見たい方も必見です。

NBK商品のツボが,ナントたった2分でわかります!

2014年09月24日

第17回 関西機械要素技術展 に出展しています。

2014年9月24日(水)~26日(金)にインテックス大阪で開催の
「第17回 関西機械要素技術展」に出展しています。
機械要素の専門メーカ「NBK」より,専門メーカならではのユニークな
商品を多数ご提案!!

2014年08月20日

お求めやすい「価格」と「品揃え」で大好評!!「オールステンレス商品」

お求めやすい「価格」と充実の「品揃え」で大好評の
NBKの「オールステンレス商品」!!

耐蝕性・耐薬品性・耐熱性にすぐれており,
食品機械・医療機器・包装機械・半導体製造装置・FPD製造装置などの
用途に適しています。

「食品衛生法」・「HACCP」への対応にも,ご活用いただけます。

2014年07月09日

【新商品】樹脂ねじに「六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ」を5シリーズ追加!!

樹脂ねじ(PEEK/RENY/PPS)に「六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ」のラインアップを追加しました!
NBKなら,樹脂ねじの機器・装置の省スペース化に適した「低頭ボルト」から,精密機器用の「微細ねじ」まで,標準在庫!!
もちろん,“1本でも,当日出荷可能”です

2014年06月25日

第18回 機械要素技術展に出展しています!

東京ビッグサイトにてNBKが出展している第13回機械要素技術展が,
本日より,開催されてます。
なんと,今回はNBKのヒット製品“LinearClamper-Zee”を利用した,
『リニアガイドウェイ・クライミング・ロボット』を展示,高さ4.5mからの
“LinearClamper-Zee”の性能を利用した急降下は,大迫力です!
お時間がありましたら,是非ご覧ください。

2014年02月19日

【新商品】ネオジム磁石をねじに内蔵!マグネットつき六角ボルト・スクリュー

FA用小型強力マグネットシリーズに,
六角ボルト・グラブスクリューにネオジム磁石を内蔵したタイプが新登場!!
機器・装置への組みつけが容易です。

吸着力が最も強いネオジム磁石で,被吸着物をしっかりと吸着・保持します。
ワークの位置決め・固定などの用途に。

2014年02月12日

【新商品】取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器に!

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグに
管用平行ねじのステンレスタイプをラインアップに追加!

平行ねじのため,テーパーねじを締めつけたときのような
めねじ側部材の歪みが発生しません。
取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器・一般産業機械に!!

2014年02月05日

「第5回 振動技術展」に出展します。

NBKは明日2月6日より,開催の「第5回 振動技術展」に出展します。
装置・機械の振動を抑制するカップリングや,
非常時の緊急用ブレーキに最適な商品をご紹介!!
機械要素部品の専門メーカNBKより,振動から装置を守る技術をご提案します。

2014年01月22日

引張強さ40%UP!! 高強度の極低頭ボルト「SSHL」

低頭ボルト・極低頭ボルトと言えば・・・『NBK』。

従来品(SUSXM7)に対し,引張強さが40%UP。
頭部高さが低くなることによる省スペース化だけでなく,
ねじ1本あたりの強度が高いため,使用本数削減によるコンパクト設計・
軽量化・作業工数削減が可能です。

耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にも優れています。

2013年12月18日

引き出し用の取手に適した「ポケット取手/ULE」

ポケット取手にスタイリッシュなデザインの新商品をラインアップに追加!
タップ溝を全長にわたって加工しているため,取りつけ寸法の調整が可能です。
また,お好みのデザインのラベルを取りつけることができます。

2013年12月04日

セミコン・ジャパン 2013に出展しています。

NBKは,本日より幕張メッセで開催の「セミコン・ジャパン 2013」に
出展しています。
特殊ねじと言えば,NBKの「e-nedzi.com(ネジコム)」。
真空・クリーン・耐薬品・・・一般には入手困難な特殊ねじを多数ご提案。
半導体製造分野においてお役に立ちます!! ぜひ,ご来場ください。

2013年11月20日

振動に強いカムラッチ「E5」

がたつきが少なく振動に強いカムラッチ「E5」。
内部ばねにより,カムがフレームを押さえつける構造です。

六角レンチを押しつけるとカムがフレームから離れるため,
フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。

2013年11月13日

オール金属製の「メタルヒンジ」。 材質のバリエーションが豊富です。

ヘビーデューティーな用途に適したオール金属製のヒンジ。
重厚感のあるデザインです。
なんと許容最大荷重:10000N!!
(HNGS-60×60-A-NI・HNGS-60×60-A-A4の場合)

“ヒンジ”をアルファベットに・・・品番は“HNG(ヒンジ―)”です。

2013年10月30日

取りつけ寸法1mm指定可能!! 軽量な「チューブラ取手」

アルミニウム製の中空パイプで,とっても軽量!
大型装置などの重くなりがちな引手部に,おススメです。

取りつけ寸法は1mm単位で指定可能!
さらに・・・,ご購入後も取りつけ寸法を短く変更することができ,
カスタマイズが容易な取手です。

2013年10月23日

位置決め・固定・段取りを簡単に! インデックスプランジャ

展示会会期中に,多く寄せられたご要望がありました。
「位置決め・固定・段取りを簡単に行いたい・・・・。」

そんな時,お役に立てるのが“インデックスプランジャ” 。
新商品を多数追加し,あらゆる仕様に応える品揃えがあります。
納期はもちろん,当日出荷が可能な在庫品です。

2013年10月16日

「JANAN PACK 2013」に出展しています。

NBKは東京ビッグサイトで開催中の
JAPAN PACK 2013(日本国際包装機械展)に出展しています。
機械要素部品の専門メーカ「NBK」。専門メーカならではの商品を多数ご提案!!
あいにくのお天気ですが,ぜひ,ご来場ください。お待ちしております。

2013年10月09日

【新商品】締付力2倍!! 振動対策・ゆるみ止め対策に。

高い締付力を得るために,ハンマーで叩いたりしていませんか?
アキシアルベアリング内蔵のクランプレバーなら,
“工具レス”で“簡単”に,通常の2倍の締付力が得られます。

確実な締めつけにより,発生軸力が大きくなるため,
振動対策・ゆるみ止め対策にすぐれています。

2013年10月02日

第16回 関西機械要素技術展に出展しています。

NBKは本日よりインテックス大阪で開催の
「第16回 関西機械要素技術展」に出展しています。
機械要素の専門メーカ「NBK」より,専門メーカならではの商品を多数ご提案!! 
10/1日発刊の新カタログ「NBK機械要素部品」も配布しております。
ぜひ,ご来場ください!

2013年09月18日

高い締めつけトルクに耐える「へクサロビュラねじ」

レンチ穴がなめたねじ。取りはずすには多くの時間と労力がかかり,
最悪の場合は,機器・装置本体が使用できなくなる危険性も・・・!

こんな問題は,NBKの「ヘクサロビュラねじ」が解決!!

ヘクサロビュラ穴は,六角穴や十字穴に対し,伝達効率が高く,
締めつけ穴の破損のリスクを軽減し,安全で確実な締めつけができます。
このため,ヨーロッパでは主流になりつつある締めつけ穴の形状です。

2013年09月04日

開閉トルクが異なる「トルクヒンジ/E6」

特殊スプリングにより,開閉トルクが異なるヒンジ。
PC用液晶モニターや重量扉の安全性向上などの用途におすすめです。

開けるときに軽く,閉じるときに重く,またはその逆にするなど,
用途に応じて設定できます。

2013年07月17日

第22回 モーション・エンジニアリング展に出展しています。

NBKは,本日より東京ビッグサイトで開催の
「第22回 モーション・エンジニアリング展」に出展しています。
伝導・制御・位置決めのための機械要素部品専門メーカー「NBK」より,
モーション・コントロールにおける商品を多数ご提案!!

2013年06月26日

【新商品】衛生環境に適したオールステンレス製「クランプレバー」

先週より,発売開始したイチオシの新商品をご紹介!!

衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などに適した「クランプレバー」。
オールステンレス製ですぐれた耐蝕性と強度があり,
しかも,ねじの頭部には六角穴がなく,ごみやほこりがたまりにくい形状です。

2013年05月08日

【カップリングの新提案】 高応答への解答がここに・・・!!

生産性向上のために,どのような特長のカップリングを選定していますか?
一般的には,高剛性のディスクタイプが推奨されています。
しかし,カップリングの剛性だけでは,回転系全体の剛性を上げるのは,
困難な場合があります。
そこで,NBKが着目したのが「減衰性」!!

防振ゴムを一体成型した高減衰能ゴムタイプカップリング「XG2」は,
“減衰”と“剛性”の最適設計により,サーボモータの高ゲイン・高応答に対応。
高ゲイン時のハンチングを抑え,整定時間を短縮できます。

2013年04月24日

強力な吸着力を発揮!! 「FA用小型強力マグネット」

「FA用小型マグネット」は,
金属ホルダを用い,磁力線をコントロールしたマグネット。

磁石単体を金属ホルダで囲み,磁力線を吸着面に集中させることで,
磁束密度が大きくなり,吸着力も大きくなります。
磁石単体と比較して,2~3倍の吸着力を発揮します!!

2013年03月27日

サクッと簡単! CADダウンロード/大幅リニューアルしました。

各商品ページからのCADダウンロード方法が簡単になりました。
今まで複雑に感じられた設定が一切不要です。
マーガレットも,実際に試してみましたが直観的に操作が可能でした。

従来通り「ID・パスワードの登録」は不要です。
今週から順次公開しています。
是非,ご体感ください!!

2013年01月23日

ノック式ボタンタイプの「インデックスプランジャ」

ワークの割り出しや位置ぎめを行うインデックスプランジャ。
位置ぎめの再現性が,簡単操作で可能です!

本日,ご紹介のインデックスプランジャは,ノック式ボールペンと同じ操作原理。
そして,ピン側から押してもピンが可動しないセーフティ機構になっています。

2013年01月16日

「ばね」にいろいろな機能をプラス!!

例えば,こんなモノが作れます。
・一体加工で,ばねの端部をねじやフランジに。
ブラケット部品を無くして,部品コスト・組立工数削減を実現。
・直径が大きく,全長が短いばね。
表面積を大きくすることで放熱効果があり,熱による膨張・収縮を許容。
・ばね定数が大きい「硬いばね(重荷重)」。
ばね部は,金属や樹脂の素材に切り込みを入れて,
タワミ性を持たせたシンプル構造。
切削加工なので,形状が自由にできます。

2013年01月09日

ねじのゆるみ止め対策に!!「リブドロックワッシャ」

なぜ振動下でも,ゆるみ止め効果を発揮するのか?

座面の両面にあるリブがその秘訣です!
ボルト座面および被締めつけ部に食い込み,振動によるゆるみを防止します。
通常のスプリングワッシャと比べ,高いゆるみ止め効果を発揮!

2012年11月28日

装置の真空引きをサポートします。「真空装置用ねじ」

真空環境で,ねじを使用すると・・・。
実は,ねじ穴の底やキリ穴にはガスが溜まっています。
このガスが真空環境下の処理品質に影響する可能性があります。

そこでNBKの「真空装置用ねじ」なら,ガス抜き穴つき。
穴に溜まったガスを真空引き時に同時に除去が可能です。

2012年11月21日

酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた「ねじ」

Hastelloy(ハステロイ)C-22

【特性】
 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属。
【用途】
 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
 半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・化学プラントなどに

2012年11月14日

ディスプレイに触れずに角度操作!!

ディスプレイ操作時,こんなお悩みありませんか?

・モーメントがかかり,破損が心配・・・。
・直接触れると汚れが付着し,見えづらい・・・。
・手袋を着用したままでは,操作しにくい・・・。

角度操作用取手「DPU」で,ディスプレイに直接触れずに,スムーズ操作!

2012年10月03日

第15回 関西機械要素技術展に出展します。

2012年10月3日(水)~5日(金)にインテックス大阪で開催されます
「第15回 関西機械要素技術展」に出展します。
2012年の新商品を多数展示,5種類の新カタログも配布しております。

2012年09月12日

9種類もあります。ボールノブ。

NBKのボール形のノブ。
いわゆる「にぎり玉」ですが・・・当社では9品番ご用意しております。

材質は,オールステンレス製,アルミ合金製,ナイロン,フェノール樹脂,ゴム。
ねじ径は,M4~M12。

シンプルなボール形のノブだけでも,豊富な標準品ラインアップがあります。
機能に応じて,最適な商品をお選びいただけます。

2012年09月05日

表面を改質。クリーン仕様の「チタンねじ」

NBKの「チタンねじ」は少し独特。
特殊化学研磨・光輝処理を施しています。
油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

下記の装置にご使用いただいています。
半導体製造装置/有機EL製造装置/海洋機器/メッキ設備

その他にもあるチタンねじの特性は,下記からご確認ください。

2012年08月29日

大人気!! オールステンレス製ノブ「ローレットノブ」

機能美を極めたシンプルで飽きの来ないデザイン「ローレットノブ」。

特にオールステンレス製「KNMS/KUMS」シリーズは,
半導体製造装置,食品機械,医療機器,耐蝕・耐薬品が必要な装置など,
幅広い分野の装置にご利用いただいております。

2012年08月22日

断熱効果アリ!!「ウレタン取手/UUF」

強度のあるスティール製の芯体を硬質ポリウレタンでコーティング。

機器・装置から熱を受ける取手も,
ウレタン取手なら"断熱効果"を発揮し,握ることができます。

2012年07月18日

【CADデータ】一括ダウンロード可能!!

NBKのホームページを,さらに便利にしました。
dxf形式データを"ワンクリック"で一括ダウンロード可能に。
カテゴリ毎にまとめて,zip形式で保存しています。

2012年06月20日

第16回 機械要素技術展に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
  機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大の専門技術展
   会期 | 2012年6月20日(水)~ 6月22日(金)
   時間 | 10:00~18:00(22日のみ17:00終了)
   会場 | 東京ビッグサイト 東3ホール 4-34
   主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.mtech-tokyo.jp/
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

2012年04月25日

装置の水平性を保ちます。「レベリングフット」

NBK展示会のデモ装置にもよく使われている「レベリングフット」。
装置の下部に取りつけて,高さや傾きを調整します。

パッドは15°まで傾き,傾斜面でも装置を水平に保ちます!

2012年04月18日

振動・衝撃を吸収するラッチ

◆振動・衝撃を吸収するラッチ。
・ミスアライメントを許容。
・紫外線にも耐え,屋外でも使用可。
・電気絶縁性あり。

2012年03月21日

許容偏角30°。ゴミの内部侵入も防止可能です。

NBKのショックアブソーバ「PowerStop(パワーストップ)」。
今週も,オススメのアクセサリ部品のご紹介です。

通常は衝突物との許容偏角が2°の「パワーストップ」。
専用アクセサリ「ボルトプレサポート/ARA」を組み合わせて
許容偏角を30°にまでUPさせることが可能です。

2012年02月29日

第5回 国際太陽電池展《PV EXPO 2012》に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
  太陽電池 / 太陽光発電システムの研究・開発・製造に必要な
  あらゆる技術、部品・材料、装置が一堂に集まる国際専門展示会
   会期 | 2012年2月29日(水)~3月2日(金)
   時間 | 10:00~18:00 [2日(金)のみ17:00終了]
   会場 | 東京ビッグサイト 東4ホール E27-17
   主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.pvexpo.jp
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

2012年02月01日

耐磨耗性・正確な位置ぎめに!!「ボールボタン/BB」

プランジャの受け側に使用する「ボールボタン」。
受け側の磨耗を防ぎ,より正確な位置ぎめを可能にします。
とくに重荷重用のプランジャには効果的です。

ボールタイプのプランジャのほか,ピンタイプのプランジャにも使用できます。

2012年01月18日

第41回 インターネプコン ジャパン に出展しています。

 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
   エレクトロニクス製造・実装に関する装置、技術、部品・材料が
   一堂に集まる専門技術展
     会期 | 2012年1月18日(水)~1月20日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [20日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東5ホール 東41-002
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.nepcon.jp
  ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2012年01月11日

特殊環境に・・・「スーパーエンプラ・カップリング」

インライン式真空蒸着装置,有機EL製造装置,真空チャンバー内駆動装置に...
「ベスペル製」,「オールPEEK製」の物理的・化学的特性にすぐれた
スーパーエンジニアリングプラスティックを採用したカップリング。

真空引き時に生じるチャンバー内外の軸のミスアライメント対策,
チャンバー内アウトガス対策,耐薬品性+耐熱性,コンタミ防止対策,
RF電源の絶縁の用途に用いられます。

2011年11月30日

同軸度精度を極限まで追求。カップリング「XRP」

・両軸穴の同軸度3μm以下
・外周および端面の振れ50μm以下
・軸穴径の公差H6
・三次元測定機(Carl Zeiss製UPMC)による全数検査書付き。

送り装置の究極の等速性を追及し,薄膜コーティング装置での膜厚を一定に。
極限の繰り返し精度を要求するステージ&アクチュエータに。

2011年11月09日

共振抑制カップリング「XGT」

装置が共振(ハンチング)してしている・・・。
もっとゲインを上げて高応答なチューニングをしたい・・・。

そんな時は“高振動吸収”が特長の「XGT」が出番です。

2011年10月19日

座面の傾きに対応。「球面座金」

タップ加工の角度が傾いている.....。
座面当たりが均一でない......。

そんなお困りごとを“簡単”に解決できるのが,「球面座金」。

2枚の座金の合わせ面が,特殊な球面状の凹凸になっている座金です。
最大2°までの傾きに対応できます!

2011年09月21日

ロングヒット製品「ディンプルノブ」

当社のノブのカテゴリー製品の内,常に売れ筋トップランク。
シンプルで洗練された,様々な装置にフィットするデザインでロングヒット!!
外周のくぼみは操作性を高めています。

2011年08月31日

周辺装置にやさしいカップリング 「XUT」

新世代高性能カップリング「エックス・シリーズ」の1つ「XUT」。

ハブに内蔵された“ブシュ”とスペーサの“ピン”がスリップする構造。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
また高精度のはめ合いにより,バックラッシュは極小です。

2011年07月13日

位置合わせ,角度調整に「アジャスタブルメカニズム」

用途は,位置合わせや角度調整。
台形ねじ,調整用リードねじなどのシャフトに取りつけます。

その驚くべき機能は,ノブ側からは時計回り・反時計回りのどちらにも回転し,
簡単に位置合わせや角度調節ができます。
しかし,取りつけたシャフト側からは強力にロックされ,回転しません。

2011年04月20日

【新製品追加情報】リニアクランパ・ズィー

リニアガイドウェイ各社のレールに対応。レールを直接クランプして,
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などの用途に最適な
「リニアクランパ・ズィー」の新製品追加情報カタログが完成しました。

2011年03月02日

第4回 国際太陽電池展《PV EXPO 2011》に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
   太陽光発電業界 日本最大の国際商談展示会
   太陽電池の研究・開発・ 製造に必要な部品・材料,装置,
   セル・モジュールが一堂に出展
     会期 | 2011年3月2日(水)~3月4日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [4日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東6ホール 36-18
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.pvexpo.jp
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■  

2011年02月09日

「高さ」が選べるU取手

ポイントは“バリエーションの豊富さ”と“低コスト”。

取手製品群の売れ筋トップランク!!
特にステンレス製「UNFS」は,売れ行きバツグンです。

2011年01月26日

新デザイン「ステンレス製ノブ」

ステンレス製ノブに2種類の新デザインが登場です!
ステンレス製なので耐蝕性にすぐれています。

マーガレットお気に入りの"ポイント"は・・・・
「ショットブラスト仕上げ」による美しい仕上がりと「操作性を高めた」新デザイン。

2011年01月19日

第40回 インターネプコン・ジャパン に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
   エレクトロニクス製造・実装に関する装置、技術、部品・材料が
   一堂に集まる専門技術展
     会期 | 2011年1月19日(水)~1月21日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [21日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東6ホール 36-29
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.nepcon.jp
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

2011年01月12日

より安全な位置ぎめに!!安全機構つきの「インデックスプランジャ」

位置ぎめ・固定を“簡単”な操作で行えるインデックスプランジャ。
ノブを引き上ると内臓のスプリングが収縮し,ピンは引込まれますが…,

こんな不安はありませんか??
・ワークからの荷重でスプリングが収縮しピンが引込まれて,
 固定が外れるかも…。


そんな不安を解消した新製品をご案内します!!

2010年11月17日

M20以上の大径ねじを市販のトルクレンチで簡単に取りつけ!!

過大な締めつけトルクを必要とする大径ねじの一般的な締結方法は,
・大型のスパナをハンマーで叩いたり,クレーンで吊り上げ。
・材料の熱膨張を利用したボルトヒータ。
・油圧機器などの高価な特殊工具を使用。
 など,どれも非常に大掛かりで危険な作業ばかり。

2010年11月10日

国内初の鉄道専門展「鉄道技術展 2010」に出展します。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   
    鉄道の安全・安心・快適・環境・省エネを追求。
    会期 | 2010年11月10日(水)~12日(金)
    時間 | 10:00~17:00
    会場 | 幕張メッセ 7ホール G-04
    主催 | フジサンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社)
    http://www.mtij.jp
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

2010年10月13日

鉄道車両に採用多数!「DZUS(ズース) クイックアクセスファスナ」

◆「DZUS(ズース) クイックアクセスファスナ」の製品ポイントは・・・。
 ・わずか1秒?素早い脱着。
  ・ばね性を利用した強固な締結。
   ・すぐれた振動吸収性。ゆるみません。
    ・パネルに固定で,脱落防止。紛失なし。
     ・装置への取りつけが簡単。ねじ加工不要。

2010年10月06日

第13回 関西機械要素技術展に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
機械要素、加工技術を一堂に集めた西日本最大の専門技術展
会期 | 2010年10月6日(水)~8日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | インテックス大阪 B会場(4号館) B4-28
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.mtech-kansai.jp
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2010年09月15日

「カプリコン」サイト,リニューアル!

NBKのカップリングブランド『カプリコン』。
この「カプリコン」のサイトが本日,リニューアルしました。

そのコンセプトは一言,「このサイト便利!」です。

2010年06月30日

第23回 インターフェックス ジャパン に出展しています。

 
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
   製薬・化粧品・洗剤を製造・研究開発するためのあらゆる
   機器・システム・技術が一堂に集結するアジア最大の国際専門展
     会期 | 2010年6月30日(水)~7月2日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [2日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東4ホール 54-21
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.interphex.jp/
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2010年06月23日

第14回 機械要素技術展に出展しています。

 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
    機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大の専門技術展
     会期 | 2010年6月23日(水)~25日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [25日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東3ホール 5-2
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.mtech-tokyo.jp/
  ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2010年06月16日

ゆるみ止めに効果を発揮!!「高強度平座金」

ねじのゆるみでお困りの方,その原因は“座面陥没”ではありませんか??

「軟らかい材質への締めつけ」や「十分な強度を持たない平座金の使用」で
起こる座面陥没。この“座面陥没”が原因でゆるみが起こり,振動の起こる
締結部ではさらにゆるみがひどくなってしまうのです・・・。

2010年06月02日

「真空装置用ねじ(ガス抜き用穴つき)」

“タップ穴の下穴に溜まったガス”を見逃してはいませんか??

NBKの「真空装置用ねじ」は,
ガス抜き用穴つきで,穴に溜まったガスを除去します!

2010年04月21日

装置・搬送ラインの水平性を保つ「レベリングフット」

装置・搬送ラインの傾きありませんか?

球面つきのねじでパットは15°まで傾き,傾斜面でも装置を水平に保ちます!
レイアウトの変更による,傾きや高さの変更も任意です。
 
滑り止め用のラバーディスクつきもあります。

2010年03月24日

1/4回転で素早く締結。「DZUS クイックアクセスファスナ」

素早い脱着が必要な製品や激しい振動が起こる製品の締結に!!

スタッドを1/4回転させるだけで,簡単に素早く,しかも,強固に締結。
ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収するため,締結の緩みはありません。
豊富な実績が,その性能を実証しています。

2010年03月03日

第3回 国際太陽電池展《PV EXPO 2010》に出展しています。

 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・■   
  太陽電池/太陽光発電システムの研究・開発・製造に必要な
  あらゆる技術、部品・材料、装置が一堂に集まる国際専門展示会
    会期 | 2010年3月3日(水)~5日(金)
    時間 | 10:00~18:00[5日(金)のみ17:00終了]
    会場 | 東京ビッグサイト 東6ホール 46-18
    主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
    http://www.pvexpo.jp/
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・■

2010年02月17日

鋳鉄製Vプーリーの交換目安!

使用により発生する鋳鉄製Vプーリーの溝摩耗。
摩耗が進行すると設定した伝達能力を十分に発揮できません。

その溝摩耗の量…セーフ or アウト??

2010年01月27日

理想のエネルギ吸収 『PowerStop/パワーストップ』

本日は高性能ショックアブソーバ“PowerStop/パワーストップ”のご紹介です。
ワーク搬送などで生じるエネルギを吸収するショックアブソーバ。
当社製品“パワーストップ”の3大特長は,
“驚異のなめらかさ”“吸収エネルギ3倍”“長寿命”です。

2010年01月13日

ねじの脱落・紛失防止対策に『脱落防止ワッシャ』

ねじを取りはずしたあとに,ねじがカバーから脱落してしまった・・・。
そんな経験はありませんか?

そんな心配は,もう無用です。
新製品『脱落防止ワッシャ』で簡単に改善できます。
現在使用中の市販のねじに組みつけるだけ!

2009年12月16日

在庫抱えていませんか? 1個の注文にも応える“NBK”

みなさま,在庫を抱えていませんか?

NBKの“ものづくり”は1個流し。
必要なものを,そのときに,要るだけお出しします。
プーリー・カップリング・ねじ・ハンドル…etc,1個でもご注文ください。
特殊品のご相談,無理難題,ナーンデモお待ちしています。

2009年10月21日

驚異の高剛性!新世代ディスクカップリング“XBW/XBS”

当社自慢のエックス(limX)シリーズから・・・。
“驚異の高剛性”は,材質にアルミニウム合金のなかで最高強度をもつ
超々ジュラルミン(A7075)を採用。独自のハブ構造(特許取得済),
締結部品の構造バランス並びに高度な組立技術ノウハウにより実現できました。

また,オールステンレス製のディスクカップリングを標準在庫(当日出荷)
しているのは,世界広しと言えどもNBKだけです。

2009年10月14日

無敵のボールプランジャ! PNF“ Nonesuch(ノンサッチ)”

本日は当社が無敵と誇る,ミニボールプランジャのご紹介です。
・プランジャの寿命が気になる…。
・高精度のプランジャが欲しい…。
・プランジャのコストを下げたい…。
こんなお客さまの声から生まれたミニボールプランジャ,
その名もPNF“ Nonesuch(ノンサッチ)”!!

2009年10月07日

第12回 関西 機械要素技術展に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
  機械要素,加工技術を一堂に集めた西日本最大の専門技術展
    会期 | 2009年10月7日(水)~9日(金)
    時間 | 10:00~17:00
    会場 | インテックス大阪 B会場(4号館) B4-28
    主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
    http://www.mtech-kansai.jp/
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■  

2009年09月18日

TV放映:カンブリア宮殿

このシルバーウィークの真っ只中の9月21日月曜日,
夜10時~10時54分テレビ東京系にて放映されるTV番組
「カンブリア宮殿」のスペシャル番組の中で,NBKが再度取り上げられます。

2009年09月02日

あなた色に染まります! 色変更サービス

NBKのミニプラクランプレバーは,1個からお好きな色をご指定できます。

塗装やメッキではないため,剥がれて"チリ"や"ホコリ"になりません。
一役買っています。
・クリーンルーム内での注意喚起の用途に
・特別な色の指示による作業標準マニュアルのサポートに

2009年08月26日

暗所でも効果を発揮! 抗菌処理サービス

NBKの抗菌処理サービスは,株式会社神戸製鋼所のケニファインの技術導入
メーカーの抗菌処理を使用しています。

光触媒作用が不要なため,光の当たらない環境でも抗菌効果があり,
また効果が持続的で,かつ短時間で抗菌性を発揮するため,
たとえば機械内部や裏側など,十分に洗浄・殺菌できない場所にも有効です。

2009年08月19日

締めつけ力 2倍! パワー十字ノブ

取り付け・取り外しが必要な“ノブ”や“ナット”の締めつけにおいて,
工具を使ったり,さらにはハンマーで叩いたりしていませんか?

本日,ご紹介のパワー十字ノブを使用すると工具レスで,取り付け・取り外しが
簡単,発生軸力が大きくなるため,振動対策,ゆるみ止め対策に優れています。

2009年07月01日

簡単,簡単! カップリングの選定!

先週の展示会出展と同時に,当社サイトに新しい選定ソフトを公開しました。

 その名も,『カプリコン選定ナビ』
アクチュエータとモータを選ぶだけで,寸法や性能を満足する最適なカップリン
グが選定できます。
 ぜひ一度,お試しあれ・・・・。

2009年06月17日

温暖化ガス削減に配慮した製品

麻生太郎首相が,先週の6月10日,2020年時点の温暖化ガス排出削減の中期目標
を2005年比で15%削減にすると表明されました。

実は,NBK製品にもISO14040およびISO14044で規格化されたLCAの手法を用い,
温暖化ガスの排出量削減を評価した“ミニプラクランプレバー”があります。

当社従来品(LEM/LEMS)から変更することにより,
1個につき 5.1g-CO2等価量の削減,6.5%の排出量の削減です。
1台の機械装置に何個も使用することがあるレバー。
小さなことからコツコツと....温暖化ガス排出削減の評価を始めてみませんか?

2009年06月10日

EU機械指令「ガードに関する特別要求事項」に対応はお済みですか?

ご参考までに・・・・

欧州へ機械を輸出するために必要なCEマーキングの表示。
CEマーキングの表示のために満足しなければならないEU機械指令2006/42/EC
本年12月29日から有効。締め切り間近です。

そのEU機械指令附属書I(機械類の設計と製造に関する必須健康安全要求事
項)の中の次の項目です。

  • TOP
  • メルマガ「NBKニュース」一覧

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)